DUG_EVlink_WH-06

Ladegerät verbinden/trennen

Verbinden

  1. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die Buchse das Ladegerät des Elektrofahrzeugs.

  2. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in den Einlass des Elektrofahrzeugs.

  3. Die LED-Anzeige des Ladegeräts wechselt von konstant grün nach pulsierend blau.

HINWEIS: Informationen zur LED-Farbe finden Sie unter LED-Anzeige.

Trennen

  1. Stoppen Sie das Aufladen des Fahrzeugs mit der Wiser Home App, um das Ladekabel aus der Fahrzeugsteckdose zu entriegeln.

  2. Trennen Sie den Stecker des EV-Ladegeräts vom Eingang des Elektrofahrzeugs.

  3. Wickeln Sie das Ladekabel um die Wicklungswanne des EV-Ladegeräts.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?