DUG_EVlink_WH-06

Verwendung des Geräts

Mit der Systemsteuerung für die EV-Buchse können Sie den Ladevorgang starten und stoppen und den Stromverbrauch überwachen.

Tippen Sie auf der Seite Kontrolle auf Ladegerät für Elektrofahrzeuge, um die Systemsteuerung aufzurufen.

Auf der Systemsteuerungsseite sehen Sie Folgendes:

  • Gesamtkosten der Ladesitzung (A).

  • Gesamtzeit des Ladevorgangs in der Sitzung (B).

  • Gesamtenergieverbrauch in der Sitzung (C).

  • Steuertaste (Ladevorgang starten/stoppen, Pause/Wiederaufnehmen) (D).

  • Lademodus (E).

  • Geräteeinstellungen (F) - Sie können das Gerät umbenennen oder aus dem Wiser-System entfernen. Siehe Gerät umbenennen und Gerät entfernen.

  • Verlauf (G).

Ebenso können Sie den aktuellen EV-Status von der Seite Steuerung aus kontrollieren und überprüfen.

  • Steuertaste (H).

  • Aktueller Zustand des Geräts (I).

VORSCHLAG: Sie können den Ladevorgang auch starten und stoppen, wenn Sie das Gerät zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen. Detaillierte Informationen zu den Favoriten finden Sie im jeweiligen Systemhandbuch.
HINWEIS:
  • Wenn Sie nur ein Ladegerät für Elektrofahrzeuge im Wiser System haben, ist die Seite Steuerung nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über die Startseite zugänglich.

  • Elektrofahrzeuge (EF) können nicht sofort geladen werden, nachdem sie angehalten wurden. Schließen Sie den Stecker wieder an, um den Ladevorgang zu starten. Siehe Ladegerät anschließen/trennen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?