DUG_PTC_WH-05

Einen Moment erstellen

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Automatisierungen .
  2. Gehen Sie zu Momente, und tippen Sie auf , um einen Moment zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).
    TIPP: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihren Moment darstellt, indem Sie auf tippen.
  4. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen (B), um die Geräteliste auszuwählen.
  5. Im Menü Aktionen hinzufügen können Sie die Geräte auswählen (C).
  6. Wenn Sie das Gerät ausgewählt haben, tippen Sie auf Fertig.
  7. Tippen Sie auf der Seite Moment-Einstellungen auf das Gerät, um die gewünschte Aktion festzulegen (ein-/ausschalten) und tippen Sie dann auf oben rechts auf Einstellungen.
  8. Nachdem Sie alle Aktionen eingestellt haben, tippen Sie auf Speichern.
    Sobald Sie den Moment gespeichert haben, wird er auf der Registerkarte Momente angezeigt. Tippen Sie auf den Moment, um ihn zu aktivieren.

    TIPP:

    • Wenn Sie die erstellten Momente auf dem Startbildschirm sehen möchten, gehen Sie zu Start > > Startbildschirm > Momente. Aktivieren Sie die Umschalttaste, um die Momente auf dem Startbildschirm zu sehen.

    • Sie können die Momente auch durch Tippen auf Bearbeiten über die Registerkarte Momente auf dem Startbildschirm oder durch Tippen auf Automatisierung > Momente > Neu ordnen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?