DUG_PTC_WH-05

Encendido y apagado del dispositivo mediante la aplicación

Con la aplicación Wiser Home puede encender/apagar el dispositivo.

En la pestaña Control, toque el botón de encendido para encender/apagar el dispositivo correspondiente

Alternativamente, puede navegar hasta el panel de control del dispositivo y tocar la etiqueta para encender/apagar el dispositivo.

NOTA:
  • El panel de control muestra el estado actual del dispositivo.

  • Si solo tiene un PowerTag en el sistema de Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio.

CONSEJO: También puede encender o apagar el dispositivo cuando lo añada a sus Favoritos.Para obtener más información sobre Favoritos, consulte el tema Administrar favoritos en la correspondiente Guía del usuario del sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?