DUG_PTC_WH-05

Ein-/Ausschalten des Geräts mit der App

Mit der Wiser Home App können Sie das Gerät ein-/ausschalten.

Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf den Betriebsschalter, um das jeweilige Gerät ein-/auszuschalten.

Alternativ können Sie auch zum Bedienfeld des Geräts navigieren und auf das Etikett tippen, um das Gerät ein-/auszuschalten.

HINWEIS:
  • Das Bedienfeld zeigt den aktuellen Status des Geräts an.

  • Wenn Sie nur ein einziges PowerTag im Wiser System haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.

TIPP: Sie können das Gerät auch ein-/ausschalten, wenn Sie es zu Ihren Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie im Abschnitt Favoriten verwalten im jeweiligen Systemhandbuch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?