DUG_PowerTag-E_WH-10

Emparelhar o dispositivo principal com um sistema solar ligado à rede

NOTA: O sistema não suporta 2 cadeias solares e não é possível adicionar 2 PTE solares. Se pretender adicionar outro solar ao sistema, terá de retirar primeiro o solar existente e, em seguida, adicionar o novo solar.

Se tiver instalado o PowerTag com um sistema solar existente ligado à rede, o fluxo de energia será em qualquer uma das seguintes direções:

  • Rede para casa: Importação

    (Consumo de energia da casa a partir da rede)
  • Casa para rede: Exportação

    (Excesso de energia da produção solar conduzida para a rede)

É necessário configurar a direção correta da energia, caso contrário, o PowerTag poderá medir a direção da energia de forma incorreta - (da rede para casa como exportação) e (de casa para a rede como importação).

  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos >  >  Energia.
  3. Selecione PowerTag Energy.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Energia > PowerTag Energy.
  4. A página Procura de dispositivos irá pesquisar durante um minuto para exibir os dispositivos disponíveis PowerTags.
  5. Se houver mais do que um dispositivo disponível, selecione um deles.
  6. Na página Configuração do dispositivo toque em Identificar para reconhecer o PowerTag principal.
    É exibida uma janela de notificação e o LED de estado pisca rapidamente a verde no PowerTag.
  7. Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag.
  8. Toque em para atribuir uma etiqueta ao PowerTag.
    A lista de etiquetas aparece na página Tipo.
  9. Selecione um tipo de etiqueta (Rede) e toque em Guardar.
    NOTA: Recomenda-se que selecione a Redecomo etiqueta para representar o PowerTag principal.
    Uma vez selecionado o tipo de Rede, o Nome é atribuído por predefinição como Entrada principal.
  10. Toque em (A) e selecione Sim se tiver instalado painéis solares.
    A direção da energia será ativada automaticamente.
  11. Toque em (B) e selecione qualquer uma das opções com base nos seus requisitos:
    • Sim, vendo tudo: (Sistema solar unido à rede) Ligado à rede (alimentação principal) da casa. Toda a energia produzida é conduzida para a rede.
    • Sim, vendo uma parte: (Sistema solar ligado à rede) Ligado à rede (alimentação principal) da casa. Se o sistema produzir mais energia do que a utilizada, a energia excedente é conduzida para a rede.
    • Não: (Sistema solar fora da rede) Funciona de forma independente e não está ligado à rede, mas tem baterias que podem armazenar a energia solar gerada pelo sistema.
  12. Defina o Limite da rede (C).
    NOTA: O limite da rede é a energia máxima permitida na rede do seu contrato. Ajudará a evitar disparos de energia, desligando as cargas de modo a manter o consumo de energia abaixo de um limite definido. Por predefinição, o limite da rede é definido para medir em kVA.

    Selecione o seu limite da rede (kVA/A/kW) (C) no menu pendente e, em seguida, toque em e introduza um valor, utilizando o teclado numérico de acordo com o seu país. A tabela seguinte apresenta os valores predefinidos dentro do intervalo:

    País

    Valor predefinido

    Intervalo

    França

    36 kVA

    1–42 kVA

    Alemanha

    60 A

    15–160 A

    Espanha

    15 kW

    1–42 kW

    Bélgica

    40 A

    15–160 A

    Suécia

    20 A

    16–63 A

    Dinamarca

    25 A

    25–35 A

    IMPORTANTE: Não é possível introduzir um valor superior ou inferior ao intervalo especificado.
  13. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo tudo e a direção da energia for da Rede para a Casa.
    1. Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção.
  14. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo uma parte.
    1. Desligue o disjuntor solar.
      Se a direção da energia for da Casa para a Rede.
    2. Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção.
    3. Ligue o disjuntor solar.
      IMPORTANTE: Ao ativar Inverter direção assegura que a direção da energia está correta.
  15. Se tiver selecionado a opção Não, a direção da energia é da Rede para a Casa. Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção se a direção da energia estiver incorreta.
  16. Toque em Guardar.
  17. Será notificado para introduzir a tarifa após o PowerTag ser comissionado, consulte Definir tarifa.
    NOTA:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?