Emparejamiento del dispositivo principal con un sistema solar en red
Si ha instalado el PowerTag con un sistema solar en red ya existente, el flujo de energía se producirá en cualquiera de las siguientes direcciones:
-
Red a Hogar: Importar
(el hogar consume energía de la red) -
Hogar a Red: Exportar
(el exceso de la producción solar se alimenta a la red)
Es necesario configurar la dirección de alimentación correcta; de lo contrario, el PowerTag puede medir la dirección de potencia de manera incorrecta: (Red a Hogar como exportación) y (Hogar a Red como importación).
- En la pantalla de Inicio, pulse
.
- Pulse Dispositivos >
> Energía.
- Seleccione PowerTag Energy.
- La página Detección de dispositivos buscará durante un minuto para mostrar los PowerTags disponibles.
- Si hay más de un dispositivo disponible, seleccione uno de ellos.
- En la página Configuración del dispositivo, pulse Identificar para identificar el PowerTag principal.Se abre una ventana de notificación y el LED de estado parpadea rápidamente en verde en el PowerTag.
- Pulse OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el PowerTag.
- Pulse
para asignar una etiqueta a PowerTag.
La lista de etiquetas aparece en la página Tipo. - Seleccione un tipo de etiqueta (red) y pulse Guardar.NOTA: Se recomienda seleccionar Redcomo etiqueta para representar el PowerTag principal.Una vez seleccionado el tipo Red, el nombre se asigna por defecto como Entrada principal.
- Pulse
(A) y seleccione Sí si tiene instalados paneles solares.
La dirección de alimentación se activará automáticamente. - Pulse
(B) y seleccione alguna de las opciones en función de sus requisitos:
- Sí, lo vendo todo: (Sistema solar vinculado a la red) conectado a la red (alimentación principal) de la casa. Toda la energía producida se alimenta a la red.
- Sí, vendo algo: (Sistema solar en red) conectado a la red (alimentación principal) de la casa. Si el sistema produce más energía de la que se usa, el exceso se alimenta a la red.
- No: (Sistema solar fuera de red) funciona de manera independiente y no está conectado a la red, pero tiene baterías que pueden almacenar la energía solar generada por el sistema.
- Ajuste el Límite
de potencia (C).NOTA: El límite de potencia es la alimentación máxima admisible en la red en su contrato. Ayudará a evitar desconexiones de potencia apagando cargas para mantener el consumo de alimentación por debajo de un límite definido. Por defecto, el límite de potencia está ajustado para medir en kVA.
Seleccione su límite de potencia (kVA/A/kW) en el menú desplegable y, a continuación, pulse
e introduzca un valor según su país usando el teclado de marcado. La siguiente tabla muestra los valores por defecto dentro del rango:
País
Valor por defecto
Rango
Francia
36 kVA
1 - 42 kVA
Alemania
60 A
15 - 160 A
España
15 kW
1 - 42 kW
Bélgica
40 A
15 - 160 A
Suecia
20 A
16 - 63 A
Dinamarca
25 A
25 - 35 A
IMPORTANTE: No puede introducir un valor mayor o menor que el intervalo especificado. - Si ha seleccionado la opción Sí, lo vendo
todo y la dirección de alimentación es de Red a Hogar.
- Active el interruptor de alternancia Dirección contraria.
- Si ha seleccionado la opción Sí, vendo algo.
- Apague el interruptor automático solar.
Si la dirección de alimentación es de Hogar a Red. - Active el interruptor de alternancia Dirección contraria.
- Encienda el interruptor automático solar.
- Apague el interruptor automático solar.
- Si ha seleccionado la opción No, la dirección de alimentación es de Red a Hogar. Active el interruptor de alternancia Dirección contraria si la dirección de alimentación es incorrecta.
- Pulse Guardar.
- Se le notificará para que introduzca la tarifa después
de la puesta en servicio del PowerTag. Consulte la sección Ajuste de tarifa. NOTA:
-
Si ya ha configurado su tarifa, se le redirigirá a la pantalla de Inicio para ver el estado del dispositivo.
-
Si se instala un PowerTag antes de instalar un sistema solar en red, consulte la sección Configuración avanzada.
-
Si ha configurado su PowerTag como Solar o Solar / Batería (combo), se desactivará el campo (A) ¿Tiene paneles solares?. Consulte la sección Emparejamiento del dispositivo con ESS.
-