DUG_PowerTag-E_WH-10

Appairage de l’appareil principal avec le système solaire sur réseau

NOTE: Le système ne prend pas en charge 2 chaînes de panneaux solaires, et l’ajout de 2 PTE solaires n’est pas possible. Si vous souhaitez ajouter un autre panneau solaire au système, supprimez d’abord le panneau solaire existant, puis ajoutez le nouveau panneau solaire.

Si vous avez installé le PowerTag avec un système solaire sur réseau existant, le flux de puissance devrait aller dans l’une des directions suivantes :

  • Réseau vers maison : importation

    (puissance du réseau consommée par la maison)
  • Maison vers réseau : exportation

    (excédent de puissance de la production solaire alimentant le réseau)

Il est nécessaire de configurer la direction d’alimentation correcte, sinon le PowerTag peut mesurer la direction d’alimentation de manière incorrecte (réseau vers maison comme exportation) et (maison vers réseau comme importation).

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements >  >  Énergie.
  3. Sélectionnez PowerTag Energy.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Énergie > PowerTag Energy.
  4. La page Découverte d’appareils recherche pendant une minute avant d’afficher les PowerTags disponibles.
  5. Si plusieurs appareils sont disponibles, sélectionnez-en un.
  6. Sur la page Configuration de l’appareil, appuyez sur Identification pour reconnaître le PowerTag principal.
    Une fenêtre de notification s'affiche et la LED d'état clignote rapidement en vert sur le PowerTag.
  7. Appuyez sur OK dans la fenêtre de notification lorsque vous avez fini d'identifier le PowerTag.
  8. Appuyez sur pour attribuer une étiquette au PowerTag.
    La liste d’étiquettes apparaît sur la page Type.
  9. Sélectionnez un type d’étiquette (réseau) et appuyez sur Sauvegarder.
    NOTE: Il est recommandé de sélectionner Réseau comme étiquette pour représenter le PowerTag principal.
    Une fois le type de Réseau sélectionné, le Nom est attribué par défaut comme Alimentation principale.
  10. Appuyez sur (A) et sélectionnez Oui si vous avez installé des panneaux photovoltaïques.
    La direction de l’alimentation est activée automatiquement.
  11. Appuyez sur (B) et sélectionnez l’une des options selon vos besoins :
    • Oui, je vends tout : (Système solaire relié au réseau) Connecté au réseau (alimentation principale) de la maison. Toute l’énergie produite est envoyée dans le réseau.
    • Oui, j’en vends une partie : (Système solaire sur réseau) Connecté au réseau (alimentation principale) de la maison. Si le système produit plus d’énergie que ce qui est utilisé, l’excédent de puissance est introduit dans le réseau.
    • Non : (Système solaire hors réseau) Désigne le système qui fonctionne indépendamment et qui n’est pas raccordé au réseau, mais qui dispose de batteries pouvant stocker l’énergie solaire générée par le système.
  12. Réglez la limite du réseau (C).
    NOTE: La limite du réseau est la puissance maximale autorisée sur le réseau de votre contrat. Elle permet d’éviter le déclenchement de l’alimentation en arrêtant les charges afin de maintenir la consommation d’énergie en dessous d’une limite définie. Par défaut, la limite du réseau est définie dans une mesure en kVA.

    Sélectionnez votre limite du réseau (kVA/A/kW) dans le menu déroulant, puis appuyez sur et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays. Le tableau suivant montre les valeurs par défaut se situant dans la plage :

    Pays

    Valeur par défaut

    Plage

    France

    36 kVA

    1-42 kVA

    Allemagne

    60 A

    15–160 A

    Espagne

    15 kW

    1–42 kW

    Belgique

    40 A

    15–160 A

    Suède

    20 A

    16–63 A

    Danemark

    25 A

    25–35 A

    IMPORTANT: Vous ne pouvez pas saisir une valeur supérieure ou inférieure à la plage spécifiée.
  13. Si vous avez sélectionné l’option comme Oui, je vends tout et que la direction de l’alimentation est Réseau vers Maison.
    1. Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction.
  14. Si vous avez sélectionné l’option comme Oui, j’en vends une partie.
    1. Mettez le disjoncteur solaire hors tension.
      Si le sens de l’alimentation est de Maison vers Réseau.
    2. Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction.
    3. Mettez le disjoncteur solaire sous tension.
      IMPORTANT: L’activation de Inverser la direction garantit que la direction de l’alimentation est correcte.
  15. Si vous avez sélectionné l’option comme Non et que la direction de l’alimentation est Réseau vers Maison. Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction si la direction de l’alimentation est incorrecte.
  16. Appuyez sur Sauvegarder.
  17. Vous serez invité à saisir le tarif après la mise en service du PowerTag. Consultez Réglage du tarif.
    NOTE:
    • Si vous avez déjà configuré votre tarif, vous serez dirigé vers l’écran d’accueil pour afficher le statut de l’appareil.

    • Si le PowerTag est installé avant l’installation d’un système solaire sur réseau, reportez-vous à la section Paramètres avancés.

    • Si vous avez configuré votre PowerTag sur Solaire ou Solaire / Batterie (combo), le champ (A) Avez-vous des panneaux solaires ? sera désactivé. Consultez Appairage de l'appareil avec ESS.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.