DUG_PowerTag-E_WH-10

Hoofdapparaat koppelen met on-grid zonnepaneelsysteem

OPMERKING: Het systeem ondersteunt geen 2 strings voor zonne-energie en het toevoegen van 2 zonne-energieseries PTE's is niet mogelijk. Als u nog een zonne-energie-installatie aan het systeem wilt toevoegen, verwijder dan eerst de bestaande zonne-energie-installatie en voeg dan de nieuwe toe.

Als u de PowerTag hebt geïnstalleerd met een bestaand on grid zonnesysteem, dan zal de energiestroom in een van de volgende richtingen lopen:

  • Netwerk naar huis: Importeren

    (Huis verbruikt stroom van het net)
  • Huis naar netwerk: Exporteren

    (Overtollig vermogen van zonne-energieproductie gevoed aan het net)

Het is noodzakelijk om de juiste richting van de energiestroom te configureren, anders kan het zijn dat de PowerTag de richting van de energiestroom verkeerd optekent - (Net naar Huis als export) en (Huis naar Net als import).

  1. In het Start-scherm, tikt u op .
  2. Tik op Apparaten >  >  Energie.
  3. Selecteer PowerTag Energy.
    SUGGESTIE: U kunt ook navigeren door te tikken op Controle > > Energie > PowerTag Energie.
  4. De pagina Apparaat detecteren zoekt een minuut om de beschikbare PowerTags weer te geven.
  5. Als er meer dan één apparaat beschikbaar is, selecteer er dan één van.
  6. Op de pagina Apparaatconfiguratie tikt u op Identificeren om de hoofd-PowerTag te herkennen.
    Er wordt een meldingsvenster weergegeven en de status-LED op de PowerTag knippert snel groen.
  7. Tik op OK in het meldingsvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de PowerTag.
  8. Tik op om een label toe te wijzen aan de PowerTag.
    De lijst met labels verschijnt op de pagina Type.
  9. Selecteer een labeltype (Netwerk) en tik op Opslaan.
    OPMERKING: Het is raadzaam om Netwerk te selecteren als label om de hoofd-PowerTag weer te geven.
    Zodra het type Netwerk is geselecteerd, wordt standaard de Naam als hoofdinkomer toegewezen.
  10. Tik op (A) en selecteer Ja als u zonnepanelen hebt geïnstalleerd.
    De richting van de energiestroom wordt automatisch ingeschakeld.
  11. Tik op (B) en selecteer een van de opties op basis van uw vereisten:
    • Ja, ik verkoop alles: (Netgekoppeld zonnesysteem) Aangesloten op het elektriciteitsnet (hoofdvoeding) van het huis. Alle geproduceerde energie wordt aan het net geleverd.
    • Ja, ik verkoop er een deel van: (On-grid zonnesysteem) Aangesloten op het elektriciteitsnet (hoofdvoeding) van het huis. Als het systeem meer energie produceert dan er wordt gebruikt, wordt de overtollige stroom aan het netwerk geleverd.
    • Nee: (Een off-grid zonnesysteem) werkt onafhankelijk en is niet aangesloten op het netwerk, maar heeft batterijen die de door het systeem opgewekte zonne-energie kunnen opslaan.
  12. Stel de Grid limiet (C) in.
    OPMERKING: De grid limiet is de maximale toelaatbare stroom op het netwerk op uw contract. Het helpt het uitschakelen van de stroom te voorkomen door de belastingen uit te schakelen, zodat het stroomverbruik onder een bepaalde limiet blijft. De grid limiet wordt standaard ingesteld op meting in kVA.

    Selecteer uw grid limiet (kVA/A/kW) in het keuzemenu, en tik vervolgens op en voer met het toetsenbord een waarde in volgens uw land. In de volgende tabel worden de standaardwaarden binnen het bereik weergegeven:

    Land

    Standaardwaarde

    Bereik

    Frankrijk

    36 kVA

    1– 42 kVA

    Duitsland

    60 A

    15-160 A

    Spanje

    15 kW

    1-42 kW

    België

    40 A

    15-160 A

    Zweden

    20 A

    16-63 A

    Denemarken

    25 A

    25-35 A

    BELANGRIJK: U kunt geen waarde invoeren die groter of kleiner is dan het opgegeven bereik.
  13. Als u de optie ‘Ja, ik verkoop alles’ hebt geselecteerd en de richting van de energiestroom is van Netwerk naar Huis.
    1. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in.
  14. Als u de optie ‘Ja, ik verkoop er een deel van’ hebt geselecteerd.
    1. Schakel de vermogensschakelaar van het zonnepaneelsysteem uit.
      Als de richting van de energiestroom van Huis naar Netwerk is.
    2. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in.
    3. Schakel de vermogensschakelaar van het zonnepaneelsysteem in.
      BELANGRIJK: Het inschakelen van de Omgekeerde richting zorgt ervoor dat de richting van de energiestroom correct is.
  15. Als u de optie ‘Nee’ hebt geselecteerd, gaat de richting van de energiestroom van Netwerk naar Huis. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in als de richting van de energiestroom niet correct is.
  16. Tik op Opslaan.
  17. U krijgt een melding om het tarief in te voeren nadat de PowerTag in gebruik is genomen, raadpleeg Tarief instellen.
    OPMERKING:
    • Als u uw tarief al hebt geconfigureerd, dan wordt u naar het Start-scherm geleid om de status van het apparaat te bekijken.

    • Als PowerTag is geïnstalleerd voordat u een On Grid zonnesysteem hebt geïnstalleerd, dan raadpleegt u Geavanceerde instellingen.

    • Als u uw PowerTag hebt geconfigureerd als Zonnepanelen of Zonne-energie / Batterij (combo), dan wordt veld (A) Hebt u zonnepanelen? uitgeschakeld. Raadpleeg Apparaat koppelen met EOS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?