Parkoppla huvudenheten med ett elnätsanslutet solenergisystem
Om du har installerat PowerTag med ett befintligt solcellssystem anslutet till elnätet kommer strömflödet att gå i någon av följande riktningar:
-
Nät till hemmet: Importera
(Ström från elnätet som förbrukas hemma) -
Hem till nät: Exportera
(Överskottsström från produktion av solenergi till elnätet)
Det är nödvändigt att konfigurera rätt strömriktning, annars kan PowerTag mäta strömriktningen felaktigt – (nätet till hemmet som export) och (hemmet till nätet som import).
- På startskärmen trycker
du på
.
- Tryck på Enheter >
> Energi.
- Välj PowerTag Energy.
- Upptäckt av enhet-sidan söker i en minut för att visa tillgängliga PowerTags.
- Om det finns mer än en enhet tillgänglig väljer du en av dem.
- På sidan Konfiguration av enhettrycker du på Identifiera för att
känna igen primär PowerTag.Ett meddelandefönster visas och statuslampan blinkar snabbt grönt på PowerTag.
- Tryck på OK i meddelandefönstret när du har identifierat PowerTag.
- Tryck på
för att tilldela en etikett till PowerTag.
Etikettlistan visas på sidan Typ. - Välj en etikettyp (Nät) och tryck på Spara.OBS: Det rekommenderas att välja Nätsom etikett för att representera primär PowerTag.När du väljer typ av Nät tilldelas som standard Namn som Inkommande matning.
- Tryck på
(A) och välj Ja om du har installerat solpaneler.
Strömriktningen aktiveras automatiskt. - Tryck på
(B) och välj något av alternativen baserat på dina krav:
- Ja, jag säljer allt: (Nätanslutet solenergisystem) Anslutet till husets elnät (huvudförsörjning). All producerad energi matas in i elnätet.
- Ja, jag säljer en del av det: (Elnätsanslutet solenergisystem) Anslutet till husets elnät (huvudförsörjning). Om systemet producerar mer energi än vad som används matas överskottsenergin in i elnätet.
- Nej: (Solenergisystem utanför elnätet) Fungerar oberoende och är inte anslutet till elnätet, men har batterier som kan lagra solkraft som genereras av systemet.
- Ställ in Gräns för nät (C).OBS: Gränsen för nät är den högsta tillåtna effekten på nätet enligt ditt kontrakt. Detta hjälper till att förhindra utlösning genom att stänga av laster för att hålla energiförbrukningen under en definierad gräns. Som standard är gränsen för nät inställd på att mäta i kVA.
Välj din gräns för nät (kVA/A/kW) i rullgardinsmenyn och tryck sedan på
och ange ett värde med knappsatsen enligt ditt land. I följande tabell visas standardvärdena inom området:
Land
Standardvärde
Område
Frankrike
36 kVA
1–42 kVA
Tyskland
60 A
15–160 A
Spanien
15 kW
1–42 kW
Belgien
40 A
15–160 A
Sverige
20 A
16–63 A
Danmark
25 A
25–35 A
VIKTIG: Du kan inte ange ett värde som är större eller mindre än det angivna området. - Om du har valt alternativet Ja, jag säljer allt och strömriktningen är från Nät till Hem.
- Aktivera växlingsreglaget Omvänd riktning.
- Om du har valt alternativet Ja, jag säljer en del
av det.
- Stäng av solkretsbrytaren.
Om strömriktningen är från Hem till Nät. - Aktivera växlingsomkopplaren Omvänd riktning.
- Slå på solkretsbrytaren.
- Stäng av solkretsbrytaren.
- Om du har valt alternativet Nej är strömriktningen från Nät till Hem. Aktivera växlingsomkopplaren Omvänd riktning om strömriktningen är felaktig.
- Tryck på Spara.
- Du kommer att få ett meddelande om att ange eltariffen
efter att PowerTag har tagits i drift. Se Ställa in eltariff. OBS:
-
Om du redan har konfigurerat din eltariff kommer du att hänvisas till skärmen Hem för att visa status för enheten.
-
Om PowerTag installeras innan ett On Grid-solsystem installeras, se Avancerade inställningar.
-
Om du har konfigurerat din PowerTag som solenergi eller solenergi/batteri (kombination) kommer fältet (A) Har du solpaneler? att inaktiveras. Se Parkoppla enheten med ESS.
-