DUG_PowerTag-E_WH-10

Création/mise à jour du profil de logement

L’utilisateur doit créer un Profil du logement pour comparer la consommation d’énergie avec des Profils du logement similaires et également pour obtenir la répartition de la consommation d’énergie en fonction de catégories telles que le chauffage, la cuisine, l’éclairage, le lavage, etc.
Pour créer un profil de logement :
  1. Sur la page Profil de logement, appuyez sur Continuer.
  2. Sélectionnez le type de logement que vous habitez et appuyez sur Suivant.
    NOTE: En fonction du type de logement, les étapes 4 à 12 peuvent différer.
  3. Réglez la surface de votre logement en appuyant sur (A) ou en utilisant la barre coulissante (B).
    NOTE: La taille maximale du logement peut être de 400 mètres carrés.
  4. Réglez le nombre de personnes vivant dans le logement en appuyant sur (C) ou en utilisant la barre coulissante (D).
    NOTE: 10 personnes maximum peuvent être ajoutées.
  5. Sélectionnez le système de chauffage principal et appuyez sur Suivant :
    • Radiateurs
    • Pompe à chaleur air/air
    • Pompe à chaleur air/eau
    • Pompe à chaleur à source souterraine
    • Chauffage urbain
    • Poêle à granulés
    • Gaz
    • Autre
  6. Sélectionnez le type de réseau d’eau chaude et appuyez sur Suivant :
    • Chauffage urbain
    • Chauffe-eau (bac à eau)
    • Pompe à chaleur air-eau
    • Pompe à chaleur à source souterraine
    • Gaz
    • Autre
  7. Sélectionnez les appareils utilisés pour la cuisson et appuyez sur Suivant :
    NOTE:
    • Par défaut, la valeur est 0. Utilisez +/- pour définir le nombre.

    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 appareils individuels.

  8. Sélectionnez les appareils dans votre logement et appuyez sur Suivant :
    • Lave-Vaisselle
    • Machines à laver
    • Sécheurs
    • Téléviseurs
    • Consoles de jeux
    • Ordinateurs portables
    • Ordinateurs fixes
    NOTE: Il est possible d’ajouter jusqu’à 5 appareils individuels.
  9. Sélectionnez les réfrigérateurs et congélateurs dans la liste :
    • Réfrigérateurs
    • Congélateurs
    • Réfrigérateurs et congélateurs
    NOTE: Il est possible d’ajouter jusqu’à 5 appareils individuels.
  10. Sélectionnez le nombre de voitures électriques et appuyez sur Suivant.
  11. Sélectionnez les climatiseurs dans la liste et appuyez sur C’est fait.
    • Pompe à chaleur air/air
    • Pompe à chaleur réversible air/eau
    • Autre
    NOTE: Pour mettre à jour le profil du logement, dans l’onglet Détails , appuyez sur Mettre à jour mon profil du logement, suivez les indications de l’étape 2.
    Pour afficher l’historique et les détails de la consommation d’énergie estimée avec des maisons similaires, voir Analyses énergétiques personnalisées (énergie estimation).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?