DUG_PowerTag-E_WH-10

Eigenes Profil erstellen/aktualisieren

Der Benutzer muss ein eigenes Profil erstellen, um den Energieverbrauch mit ähnlichen eigenen Profilen zu vergleichen und nach Kategorien, wie Heizung, Kochen, Beleuchtung, Waschen usw., aufzuschlüsseln.
So erstellen Sie ein eigenes Profil:
  1. Tippen Sie auf der Seite Eigenes Profil auf Fortsetzen.
  2. Wählen Sie die Art Ihres Heims aus und tippen Sie auf Weiter.
    HINWEIS: Je nach Heimtyp können die Schritte 4 bis 12 abweichen.
  3. Stellen Sie die Größe Ihres Heims ein, indem Sie auf (A) tippen oder den Schieberegler (B) verwenden.
    HINWEIS: Die maximale Wohnfläche beträgt 400 m2.
  4. Stellen Sie die Anzahl der Personen ein, die im Haus wohnen, indem Sie entweder auf (C) tippen oder den Schieberegler (D) verwenden.
    HINWEIS: Maximal können 10 Personen hinzugefügt werden.
  5. Wählen Sie die Hauptheizanlage aus und tippen Sie auf Weiter:
    • Heizkörper
    • Luft/Luft-Wärmepumpe
    • Luft/Wasser-Wärmepumpe
    • Erdwärmepumpe
    • Fernwärme
    • Pelletofen
    • Gas
    • Sonstiges
  6. Wählen Sie die Art des Warmwassersystems aus und tippen Sie auf Weiter:
    • Fernwärme
    • Warmwasserbereiter
    • Luft/Wasser-Wärmepumpe
    • Erdwärmepumpe
    • Gas
    • Sonstiges
  7. Wählen Sie die zum Kochen verwendeten Geräte aus und tippen Sie auf Weiter:
    HINWEIS:
    • Standardmäßig ist es 0. Verwenden Sie +/-, um die Zahl einzustellen.

    • Es können maximal 5 Einzelgeräte hinzugefügt werden.

  8. Wählen Sie die Geräte in Ihrem Heim aus und tippen Sie auf Weiter:
    • Geschirrspüler
    • Waschmaschinen
    • Trockner
    • Fernseher
    • Spielkonsolen
    • Laptops
    • Stationäre Computer
    HINWEIS: Es können maximal 5 Einzelgeräte hinzugefügt werden.
  9. Wählen Sie die Kühl- und Gefrierschränke aus der Liste:
    • Kühlschränke
    • Gefrierschränke
    • Kühlschränke und Gefrierschränke
    HINWEIS: Es können maximal 5 Einzelgeräte hinzugefügt werden.
  10. Wählen Sie die Anzahl der Elektroautos aus und tippen Sie auf Weiter.
  11. Wählen Sie die Klimaanlagen aus der Liste aus und tippen Sie auf Fertig.
    • Luft/Luft-Wärmepumpe
    • Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe
    • Sonstiges
    HINWEIS: Um das eigene Profil zu aktualisieren, tippen Sie unter der Registerkarte Details   auf Mein eigenes Profil aktualisieren und befolgen Sie die Anleitungen ab Schritt 2.
    Informationen zur Historie und Details zum geschätzten Energieverbrauch ähnlicher Häuser finden Sie unter Personalisierte Energieeinblicke (geschätzte Energie).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?