DUG_Renova – rums-/golvtermostat 16 A_WH-00

Om enheten

Den uppkopplade rums-/golvtermostaten 16 A (nedan kallad cFMT/termostat) används främst för elektrisk golvvärme eller elektriska element, men kan även användas för att styra motordrivna ventiler eller cirkulationspumpar för vattenbaserad uppvärmning.

Termostatfunktioner

  • Mäta och styra rumstemperaturen.

  • Punktmatrisindikeringar.

  • Boostläge för enkel och bekväm drift.

  • Barnlås.

  • Ventilskydd.

  • Mäta energiförbrukningen.

  • Smarta scheman och styrning via Wiser-appen.

Manöverelement

  1. Punktmatrisdisplay

    • Lampa för trådlös anslutning ()

    • Lampa för värmebehov ()

    FÖRSLAG: Alla lampindikeringar förklaras i kapitlet om lampornas beteende.
  2. Pekknappar

    • +/–: att öka/minska värdet

    • O: funktionsknapp

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?