Rumsinställning
-
På fliken Kontroll väljer du den termostat som du vill ändra rumsinställning för.
-
På enhetens kontrollskärm trycker du på Rumsinställning för att öppna rumsinformation.
Kanalinställningar
Om termostaten och golvvärmeenheten finns i samma rum kan du ändra kanal som tilldelas samma rum som termostaten genom att trycka på Kanal i rumsdetaljer och välja kanal.
Beläggning
Du kan ändra beläggningsinställningarna enligt användarkrav genom att trycka på Beläggning i rumsinformation.
-
Oupptagen offset: Du ställer in börvärdet när rummet inte används.
Detta bidrar till att spara energi genom att temperaturen kan glida från det normala börvärdet till en mindre bekväm men mer energieffektiv nivå när utrymmet inte används. -
Upptagen till obebodd försening: Du kan ställa in tidsfördröjningen mellan att ett rum används och sedan övergår till ett oupptaget tillstånd.
Den här fördröjningen säkerställer att systemet inte omedelbart växlar till ett oupptaget läge när ett rum blir ledigt, vilket förhindrar onödiga variationer och ger en vänteperiod om rummet används igen kort efter att det inte använts. Denna fördröjning bidrar till att optimera energieffektiviteten och upprätthålla komforten i byggnaden. -
Minsta upptagna tid: Du kan ställa in den minsta varaktighet under vilken termostaten känner av närvaro innan den vidtar vissa åtgärder, som att justera temperaturinställningarna till börvärdet för oupptagen. Denna funktion hjälper till att förhindra att systemet reagerar på kortvariga rörelser eller närvaro, vilket säkerställer att det reagerar på varaktig beläggning, vilket optimerar energianvändningen och upprätthåller komforten effektivt.
Detektering av öppet fönster
Detektering
av öppet fönster i en termostat är en funktion som
använder sensorer för att upptäcka när fönster
eller dörrar är öppna i närheten. När ett
öppet fönster eller en öppen dörr detekteras kan
termostaten justera uppvärmningssystemet för att spara energi.
Detta bidrar till förbättrad energieffektivitet och kan
bidra till kostnadsbesparingar genom att säkerställa att
systemet fungerar mer intelligent som reaktion på förändringar
i inomhusmiljön.
Växla reglaget för
att aktivera detektering av öppna fönster.