DUG_Schneider Charge_WH-03

Laddningsläge

Med Wiser Home-appen kan du hantera laddningsläget.

  1. fliken Kontroll trycker du på Alla enheter > EV-laddare.

  2. Gå till kontrollpanelssidan för enheten och tryck på Laddningsläge.

  3. EV-laddningsläge väljer du något av följande alternativ på menyn:

    1. Manuell: Laddningen startar så snart kabeln är ansluten till elfordon (EV).

    2. Minska min faktura: Dina elfordon automatiskt påbörja laddningen vid nästa kostnadseffektiva tidsperiod, baserat på tariffen, för att minska din totala laddningskostnad.

      VIKTIG: Den här funktionen kan endast användas när lämpliga tariffer har skapats. Se Minska min faktura och tariffplanskonfiguration.
    3. Anpassat schema: Skapa ett eget schema för att ladda ditt elfordon.
      Se Skapa ett schema.

    OBS: För mer information om Minska min faktura och Ställa in taxa, se respektive bruksanvisning.

OBS: Du kan när som helst ändra laddningsläget.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?