DUG_Schneider Charge_WH-04

Käyttöönotto Wiser Home -palvelun kautta

Kun Schneider Charge on asennettu, noudata Wiser Home -sovelluksen kautta tapahtuvan käyttöönoton ohjeita.
Asennusohjeet löytyvät osoitteesta Asennusohjeet.
TÄRKEÄ: Tätä prosessia saavat käyttää vain valtuutetut/ammattimaiset asentajat.

Lataa sovellus skannaamalla QR-koodi tai napsauttamalla linkkiä.

iOS:lle

Edellytyksenä iOS 15.0 tai uudempi

Hakutermi: Wiser Home

https://apps.apple.com/app/wiser-heat/id1222853887

Androidille

Edellytyksenä Android 8.0 tai uudempi

Hakutermi: Wiser Home

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schneider_electric.WiserHeat

  1. Avaa Wiser Home -sovellus ja napauta Aloita > Professional Installer.
  2. Valitse maa tai alue avataksesi Lisää laitteita -valikon, joka näyttää sijaintisi perusteella tuettujen laitteiden luettelon.
  3. Valitse laiteluettelosta Schneider Charge ja odota muutama sekunti, kunnes sovellus tarkistaa laiteohjelmiston version.
    Jos uusi laiteohjelmisto on saatavilla, napauta Lataa, muuten jatka vaiheesta 4.
    HUOMAUTUS: Sovellus lataa uusimman laiteohjelmiston ja lataa sen automaattisesti Schneider Charge -laitteeseen, kun se on yhdistetty Wi-Fi-yhteyteen®.
  4. Napauta Schneider Charge Setup (Schneiderin latausasetukset) -kohdassa Start setup (Aloita asetukset).
  5. Lue sovelluksen ohjeet ja napauta sitten Seuraava.
  6. Kun sivussa oleva LED-merkkivalo palaa vihreänä, paina Schneider Charge -laitteessa toiminnallista painiketta (Push-painiketta) ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.
    Tämä luo väliaikaisen langattoman verkon, joka on aktiivinen 4 minuutin ajan.
    HUOMAUTUS: Jos sivu-LED-merkkivalo on sammunut, sammuta latausasema ja kytke sitten uudelleen päälle aktivoimalla sivupainike.
  7. Napauta sovelluksessa Seuraava ja valitse jokin seuraavista tavoista muodostaa yhteys väliaikaiseen langattomaan verkkoon.

    Napauta Avaa kamera:
    TÄRKEÄ: Ota kamera käyttöön vain Wiser Home -sovellusta varten.
    1. Napauta Avaa kamera.
    2. Napauta ponnahdusikkunassa OK.
    3. Skannaa Schneider Chargen oikealla puolella oleva QR-koodi liittyäksesi väliaikaiseen langattomaan verkkoon.
    Yhdistä manuaalisesti:
    1. Napauta Yhdistä manuaalisesti > Avaa Wi-Fi-asetukset.
    2. Valitse luettelosta SchneiderCharge_##-##-##-## ja syötä laitteen kyljessä oleva Wi-Fi® -salasana.
    3. Kun yhteys on muodostettu, palaa Wiser Home -sovellukseen.
    4. Jatka käyttöönottoprosessia napauttamalla Jatka.
  8. Syötä Uusi PIN-koodi, syötä PIN-koodi uudelleen ja napauta Jatka.
    HUOMAUTUS: PIN-koodin on sisällettävä 6-16 numeroa, sama numero voi olla enintään kolme kertaa ja PIN-koodissa ei saa olla kuutta numeroa peräkkäin.
    HUOMAUTUS: Jos PIN-koodi on jo asetettu, syötä PIN-koodi ja napauta Jatka.Jos syötät väärän PIN-koodin yli 3 kertaa, napauta ponnahdusvalikossa OK ja yritä uudelleen 5 minuutin kuluttua tai katso PIN-koodin nollaaminen uudelleen.
  9. Kirjoita seuraavalla sivulla Uusi PIN-koodi ja napauta Yhdistä.
    Odota muutama sekunti, kunnes sovellus tarkistaa laturin laiteohjelmiston version.
    Jos laturissa on uusin laiteohjelmisto, jatka vaiheesta 11.
  10. Napauta Update to Download v3.4, päivittääksesi uusimpaan laiteohjelmistoon.
    Odota muutama minuutti, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis.
  11. Napauta Maksimilatausvirta asettaaksesi maksimilatausvirran laitetyypin mukaan.
    Voit käyttää liukupalkkia tai -/+ latausvirran rajoittamiseen ja napauta Tallenna.
  12. Napauta Verkkoasetukset > Jatka ja valitse tapa, jolla laturi liitetään internetiin.
    TÄRKEÄ: Jos käytössäsi on Wiser Hub etävalvontaa ja -ohjausta varten, varmista, että sekä Schneider Charge että Hub on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon®.
    • Wi-Fi: Voit valita luettelosta Wi-Fi® -verkon ja syöttää salasanan tai napauttaa Enter Wi-Fi Manually syöttääksesi verkon nimen, suojaustyypin ja salasanan.
    • Ethernet:
      HUOMAUTUS:
      • Varmista, että Ethernet-kaapeli on kytketty ennen Schneider Chargen käyttöönottoprosessin aloittamista.

      • Jos Schneider Charge asennetaan ulkotiloihin tai autotalleihin, joissa ei ole Internet-reititintä tai Wi-Fi-toistinta, langallista Ethernet-yhteyttä suositellaan Wi-Fi-yhteyden sijaan vakauden parantamiseksi.

      • Jos Ethernet-kaapelin käyttö ei ole mahdollista, on suositeltavaa asentaa Wi-Fi-toistin Schneider Chargen lähelle, jotta yhteys on luotettava.

    Odota muutama minuutti, kunnes laturi on konfiguroitu.
  13. Jatka nykyisten ja verkkoasetusten määrittämistä napauttamalla Seuraava asennussivulla.
  14. Napauta Käynnistä Schneider Charge uudelleen käynnistääksesi Schneider Chargen uudelleen.
    Odota muutama minuutti, jotta asennus saadaan valmiiksi ja yhteys internetiin muodostettua.

    Schneider Charge käynnistetään uudelleen käytetyn kokoonpanon mukaisesti.

    Uudelleenkäynnistyksen jälkeen etulehti muuttuu kiinteän vihreäksi, mikä vahvistaa, että Schneider Charge on onnistuneesti kytketty etäkäyttöä varten.
  15. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen napauta Luovutus asiakkaalle jakaaksesi PIN-koodin asiakkaan kanssa ja napauta Olen valmis saadaksesi käyttöönottoprosessin päätökseen.
HUOMAUTUS: Edessä oleva LED-valo palaa hitaasti keltaisena, kun Schneider Charge ei ole yhteydessä internetiin. Katso vianmääritysosio tuen saamiseksi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?