DUG_Schneider Charge_WH-04

PIN-koodin nollaaminen Wiser Home -sovelluksen kautta

Jos kadotat käyttöönoton PIN-koodin, voit palauttaa PIN-koodin oletusarvoon Wiser Home -sovelluksen avulla.
  1. Avaa Wiser Home -sovellus, napauta Aloita > Professional Installer.
  2. Valitse maa tai alue avataksesi Lisää laitteita -valikon.
    Valikko näyttää luettelon tuetuista laitteista sijaintisi perusteella.
  3. Valitse laiteluettelosta Schneider Charge ja odota muutama sekunti, kunnes sovellus tarkistaa laiteohjelmiston version.
    Jos uusi laiteohjelma on saatavilla, napauta Lataa, muuten jatka vaiheesta 4.
    HUOMAUTUS: Sovellus lataa uusimman laiteohjelmiston ja lataa sen automaattisesti Schneider Charge -laitteeseen, kun se on yhdistetty Wi-Fi-yhteyteen®.
  4. Napauta Schneider Charge Setup -kohdassa Start setup.
  5. Lue sovelluksen ohjeet ja napauta sitten Seuraava.
  6. Kun Schneider Charge -laitteessa sivussa oleva LED-merkkivalo palaa vihreänä, paina ja pidä sivupainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
    Tämä luo Schneider Charge -laitteeseen väliaikaisen langattoman verkon, joka on aktiivinen 4 minuutin ajan.
    HUOMAUTUS: Jos sivu-LED-merkkivalo on sammunut, sammuta latausasema ja kytke se sitten päälle aktivoidaksesi sivupainikkeen uudelleen.
  7. Napauta sovelluksessa Seuraava ja skannaa Schneider Charge -laitteen sivussa oleva QR-koodi jollakin seuraavista tavoista muodostaaksesi yhteyden väliaikaiseen langattomaan verkkoon.

    Napauta Avaa kamera:
    TÄRKEÄ: Ota kamera käyttöön vain Wiser Home -sovellusta varten.
    1. Napauta Avaa kamera.
    2. Napauta ponnahdusikkunassa OK.
    3. Skannaa Schneider Chargen oikealla puolella oleva QR-koodi liittyäksesi väliaikaiseen langattomaan verkkoon.
    Yhdistä manuaalisesti:
    1. Napauta Yhdistä manuaalisesti > Avaa Wi-Fi-asetukset.
    2. Valitse luettelosta SchneiderCharge_##-##-##-## ja syötä laitteen sivussa oleva Wi-Fi® salasana.
    3. Kun yhteys on muodostettu, palaa Wiser Home -sovellukseen.
    4. Jatka käyttöönottoprosessia napauttamalla Continue.
  8. Napauta Reset PIN, lue ponnahdusviesti ja napauta Yes.
  9. Vahvista nollaus painamalla Schneider Chargen oikeanpuoleista painiketta 3 minuutin ja 30 sekunnin kuluessa.
Muutaman sekunnin kuluttua PIN-koodi palautuu oletusarvoon.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?