DUG_Schneider Charge_WH-04

Idrifttagning via Wiser Home

När Schneider Charge har installerats följer du stegen för driftsättning via Wiser Home-appen.
För installation se Installationsanvisningar.
VIKTIG: Den här processen ska endast användas av behöriga/professionella installatörer.

För att ladda ner appen, skanna QR-koden eller klicka på länken.

För iOS

Kräver iOS 15.0 eller senare

Sökord: Wiser Home

https://apps.apple.com/app/wiser-heat/id1222853887

För Android

Kräver Android 8.0 eller senare

Sökord: Wiser Home

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schneider_electric.WiserHeat

  1. Öppna Wiser Home-appen, tryck på Kom igång > Professionell installatör.
  2. Välj ditt land eller din region för att öppna menyn Lägg till enheter, för att visa listan över enheter som stöds baserat på din plats.
  3. Välj Schneider Charge i enhetslistan och vänta några sekunder tills appen har kontrollerat Version av fast programvara.
    Om ny firmware finns tillgänglig trycker du på Ladda ned, annars fortsätter du med steg 4.
    OBS: Appen laddar ner den senaste inbyggda programvaran och laddar automatiskt upp den till Schneider Charge när den är ansluten till Wi-Fi®.
  4. Tryck på Starta installationen i inställningarna för Schneider-laddningen.
  5. Läs instruktionerna i appen och tryck sedan på Nästa.
  6. När LED-indikatorn på sidan av Schneider Charge lyser grönt, tryck och håll in funktionsknappen (tryckknappen) i 3 sekunder.
    Detta skapar ett tillfälligt trådlöst nätverk som är aktivt i 4 minuter.
    OBS: Om LED-indikatorlampan på sidan är släckt, stäng av laddstationen och slå sedan på den igen för att återaktivera sidoknappen.
  7. I appen trycker du på Nästa och väljer en av följande metoder för att ansluta till det tillfälliga trådlösa nätverket.

    Tryck på Öppna kameran:
    VIKTIG: Aktivera kameran endast för appen Wiser Home.
    1. Tryck på Öppna kameran.
    2. Tryck på OK, i dialogrutan som dyker upp.
    3. Skanna QR-koden på höger sida av Schneider Charge för att ansluta dig till det tillfälliga trådlösa nätverket.
    Anslut manuellt:
    1. Tryck på Anslut manuellt > Öppna Wi-Fi-inställningar.
    2. Välj SchneiderCharge_##-##-##-## från listan och ange lösenordet för Wi-Fi® som finns på sidan av enheten.
    3. När du är ansluten återgår du till Wiser Home-appen.
    4. Tryck på Fortsätt för att fortsätta med driftsättningsprocessen.
  8. Ange en Ny PIN, ange PIN-koden igen och tryck på Fortsätt.
    OBS: PIN-koden måste innehålla 6 till 16 siffror, får inte innehålla samma siffra mer än tre gånger och PIN-koden får inte ha sex siffror i följd
    OBS: Om PIN-koden redan är inställd anger du PIN-koden och trycker på Fortsätt. Om du anger fel PIN-kod mer än 3 gånger trycker du på OK i popup-menyn och försöker igen efter 5 minuter eller se Återställning av PIN-kod för återställning.
  9. På nästa sida anger du den nya PIN-koden och trycker på Connect.
    Vänta några sekunder så att appen kan kontrollera laddarens firmwareversion.
    Om laddaren har den senaste firmwareversionen fortsätter du med steg 11.
  10. Tryck på Uppdatera för nedladdning v3.4, för att uppgradera till den senaste fasta programvaran.
    Vänta några minuter tills uppdateringen av den fasta programvaran är klar.
  11. Tryck på Max laddningsström för att ställa in maximal laddningsström beroende på enhetstyp.
    Du kan använda skjutfältet eller -/+ för att begränsa laddningsströmmen och tryck på Spara.
  12. Tryck på Nätverksinställningar > Fortsätt och välj hur du vill ansluta laddaren till internet.
    VIKTIG: Om du har en Wiser Hub för fjärrövervakning och fjärrstyrning måste du se till att både Schneider Charge och Hub är anslutna till samma Wi-Fi® -nätverk.
    • Wi-Fi: Du kan välja nätverket Wi-Fi® i listan och ange lösenordet eller trycka på Ange Wi-Fi manuellt för att ange nätverksnamn, säkerhetstyp och lösenord.
    • Ethernet:
      OBS:
      • Se till att Ethernet-kabeln är ansluten innan du startar driftsättningen av Schneider Charge.

      • För Schneider Charge som installeras utomhus eller i garage utan tillgång till en internetrouter eller Wi-Fi-repeater rekommenderas en trådbunden Ethernet-anslutning framför Wi-Fi för bättre stabilitet.

      • Om det inte är möjligt att använda en Ethernet-kabel är det lämpligt att installera en Wi-Fi-repeater nära Schneider Charge för att säkerställa en tillförlitlig anslutning.

    Vänta några minuter tills laddaren har konfigurerats.
  13. När du har ställt in ström och nätverk trycker du på Nästa på installationssidan för att fortsätta.
  14. Tryck på Starta om Schneider Charge för att starta om Schneider Charge.
    Vänta några minuter så att installationen kan slutföras och du kan ansluta till internet.

    Schneider Charge startas om i enlighet med den konfiguration som tillämpas.

    Den främre LED-lampan lyser grönt efter omstart, vilket bekräftar att Schneider Charge är ansluten för fjärrstyrning.
  15. Efter omstart trycker du på Överlämning till kund för att dela PIN-koden med kunden och trycker på I'm finished för att slutföra driftsättningsprocessen.
OBS: Den främre LED-lampan pulserar långsamt gult när Schneider Charge inte är ansluten till internet. Se felsökningsavsnitt för support.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?