DUG_Schneider Charge_WH-04

Käyttöönotto eSetupin kautta

Kun Schneider Charge on asennettu, noudata vaiheita käyttöönottoa varten eSetup-sovelluksen kautta.
Asennusta varten katso Asennusohjeet ja katso Asennusohjeet video.
TÄRKEÄ: Tätä prosessia saavat käyttää vain valtuutetut/ammattimaiset asentajat.
Jos haluat ottaa Schneider Chargen käyttöön, lataa ja asenna eSetup-sovellus.
HUOMAUTUS: Tätä sovellusta saavat käyttää vain valtuutetut/ammattimaiset asentajat.

Android-matkapuhelimille:
Napsauta tästä tai skannaa alla oleva koodi

Apple matkapuhelimille:
Napsauta tästä tai skannaa alla oleva koodi

  1. Avaa eSetup-sovellus ja valitse Schneider Charge.
  2. Valitse jokin seuraavista:
    • Ohita opetusohjelma: Jatka vaiheeseen 3.
    • Aloita opetusohjelma: Käynnistääksesi käyttöönotto-opastuksen.
  3. Käynnistä Schneider Charge, kun sivussa oleva LED-merkkivalo muuttuu kiinteän vihreäksi, napauta Kyllä, se on vihreä sovelluksessa.
    HUOMAUTUS: Jos sivussa oleva LED-ilmaisin ei syty Schneider Charge -laitteen käynnistämisen jälkeen, yritä aktivoida sivussa oleva LED-ilmaisin uudelleen sammuttamalla Schneider Charge -laite ja kytkemällä se sitten päälle.
  4. Kun sivuvalon merkkivalo palaa vihreänä, paina Schneider Charge -laitteessa toiminnallista painiketta (Push-painiketta) ja pidä sitä painettuna 3 s ajan.
    Tämä luo väliaikaisen langattoman verkon, joka on aktiivinen 4 minuutin ajan.
  5. sovelluksessa, napauta Kyllä, se hengittää vihreänä ja valitse jokin seuraavista tavoista muodostaa yhteys väliaikaiseen langattomaan verkkoon.
    Skannaa QRCode:
    TÄRKEÄ: Ota kamera käyttöön vain eSetup-sovellusta varten.
    1. Napauta Scan QRCode.
    2. Napauta ponnahdusikkunassa OK.
    3. Skannaa Schneider Chargen oikealla puolella oleva QR-koodi liittyäksesi väliaikaiseen langattomaan verkkoon.
    Manuaalinen kytkentä:
    1. Napauta Manuaalinen yhteys > Avaa Wi-Fi-asetukset.
    2. Valitse luettelosta SchneiderCharge_##-##-##-## ja syötä laitteen kyljessä oleva Wi-Fi® -salasana.
    3. Kun yhteys on muodostettu, palaa Wiser Home -sovellukseen.
  6. Syötä Uusi PIN-koodi, syötä PIN-koodi uudelleen ja napauta Tallenna.
    HUOMAUTUS: PIN-koodin on sisällettävä 6-16 numeroa, eikä siinä saa olla samaa numeroa useammin kuin kolme kertaa, eikä PIN-koodissa saa olla kuutta numeroa peräkkäin.
    Uusi PIN-koodi on asetettu onnistuneesti.
  7. Kirjoita seuraavalla sivulla uusi PIN-koodi ja valitse Yhdistä.
  8. Napauta Firmware upgrade -sivulla Jatka.
    Odota muutama sekunti, kunnes sovellus tarkistaa laturin laiteohjelmiston version.
  9. Napauta Päivitä päivittääksesi uusimman laiteohjelmiston Schneider Charge -laitteeseen.
    Odota muutama minuutti, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis.
    HUOMAUTUS: Jos laiteohjelmisto on ajan tasalla, napauta Jatka ja jatka vaiheeseen 9.
  10. Sivulla Sähköasetukset voit asettaa latausvirran tarpeen mukaan liukupalkin tai -/+ avulla ja napauttaa sitten Tallenna ja jatka.
  11. Kohdassa Verkkoasetukset, kytke kytkin päälle Yhdistä Schneider Charge älykkääseen lataussovellukseen.
    TÄRKEÄ: Jos käytössäsi on Wiser Hub etävalvontaa ja -ohjausta varten, varmista, että sekä Schneider Charge että Hub on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon®.
  12. Valitse jokin seuraavista tavoista yhdistää Schneider Charge Internetiin ja napauta sitten Tallenna ja jatka.
    • Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon (langaton):Napauta Scan QR Code ja skannaa reitittimen QR-koodi muodostaaksesi yhteyden Wi-Fi-verkkoon automaattisesti. Voit vaihtoehtoisesti valita käytettävissä olevien verkkojen luettelosta napauttamalla Valitse verkko tai syöttämällä Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan manuaalisesti.
    • Kytke Ethernet-porttiin (langallinen): Anna yhdistettävän verkon tiedot (käytä RJ45-kaapelityyppiä).
      HUOMAUTUS:
      • Varmista, että Ethernet-kaapeli on kytketty ennen Schneider Chargen käyttöönottoprosessin aloittamista.

      • Jos Schneider Charge asennetaan ulkotiloihin tai autotalleihin, joissa ei ole Internet-reititintä tai Wi-Fi-toistinta, langallista Ethernet-yhteyttä suositellaan Wi-Fi-yhteyden sijaan vakauden parantamiseksi.

      • Jos Ethernet-kaapelin käyttö ei ole mahdollista, on suositeltavaa asentaa Wi-Fi-toistin Schneider Chargen lähelle, jotta yhteys on luotettava.

  13. Valitse Smart charging -sovelluksessa jokin seuraavista:
    • Valitse älykäs lataussovellus: Smart Home -sovelluksen valitseminen. Esimerkki: Wiser Home
    • Tallenna ja jatka: Tallenna asetus ja jatka vaiheeseen 12.
  14. Napauta Luovutus asiakkaalle, jos haluat jakaa PIN-koodin asiakkaan kanssa.
  15. Lue kaikki ohjeet luovutuksen jälkeen napauttamalla </> ja napauta sitten Ymmärrän : käynnistä uudelleen.
    odota muutama minuutti, jotta asetukset saadaan valmiiksi ja yhteys internetiin muodostettua.

    Schneider Charge käynnistetään uudelleen käytetyn kokoonpanon mukaisesti.

    Etulehti palaa uudelleen käynnistyksen jälkeen kiinteän vihreänä, mikä osoittaa, että Schneider Charge on onnistuneesti kytketty etäkäyttöä varten.
HUOMAUTUS: Edessä oleva LED vilkkuu hitaasti keltaisena, kun Schneider Charge ei ole yhteydessä internetiin. Katso vianmääritys.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?