DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Öffnen/Schließen der Jalousie mit der App

So öffnen/schließen Sie die Jalousie:
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raums, in dem sich das Gerät befindet.
  2. Tippen Sie auf (A) oder (B) der Jalousie oder Jalousielamelle, um sie zu öffnen/schließen.
    VORSCHLAG: Sie können die Jalousie oder Jalousielamelle auch öffnen/schließen:
    • Indem Sie die Jalousie oder Jalousielamelle auswählen und mithilfe des Schiebereglers im Gerätesteuerungsbildschirm öffnen/schließen.

    • Wenn Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten im jeweiligen System-Benutzerhandbuch.

      HINWEIS: Wenn Sie nur ein einziges Gerät im Wiser System haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?