DUG_Unica Shutter_WH-08

Pausar el modo de confort estacional

La aplicación Wiser Home le permite configurar la posición de la persiana y pausar el modo de confort estacional durante un tiempo.

Para pausar el modo de confort estacional:
  1. En la pestaña Control, seleccione la persiana para la que desea pausar el modo de confort estacional.
    SUGERENCIA: Pulse el botón arriba/abajo (A) para desplazar la persiana a la posición requerida.
  2. Pulse el botón de pausa para seleccionar el tiempo durante el cual desea pausar el modo de confort estacional.
    SUGERENCIA: Puede tocar Cancelar en cualquier momento para detener la pausa.
    IMPORTANTE: Si anula manualmente la persiana, el sistema se detendrá durante 1 hora a partir del momento del primer ajuste manual. Sin embargo, recomendamos pausar el modo de confort estacional usando la aplicación Wiser Home.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?