DUG_Unica Shutter_WH-08

Configuración del umbral de temperatura

La aplicación Wiser Home le permite definir la temperatura interior y exterior de una habitación por encima de la cual se cerrarán las persianas.

Para establecer el umbral de temperatura interior y exterior:
  1. En la página de configuración del Modo confort estacional, pulse Temperatura.
  2. Establezca las temperaturas deseadas en el interior y el exterior y pulse Establecer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?