DUG_Unica Shutter_WH-08

Reinicio del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

Pulse el botón superior 3 veces (<0,5 s) y, a continuación, pulse el botón una vez (>10 s).
El LED parpadea en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte el botón.

Al reiniciar correctamente, el LED deja de parpadear. A continuación, el dispositivo se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Tras el reinicio, el LED se vuelve ámbar indicando que está listo para el emparejamiento.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?