DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Acerca del dispositivo

El detector de movimiento con regulador LED conectado (en adelante denominado sensor de movimiento con atenuador) detecta fuentes de calor en movimiento (p. ej., personas) y puede regular cargas óhmicas, inductivas o capacitivas y conectarlas durante un tiempo de sobrecarrera ajustable.

Opciones de control

Control del hogar: Para controlar el sensor de movimiento a través de la aplicación Wiser Home, necesitará el Wiser Hub.

Funcionamiento directo: El sensor de movimiento se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar un número ilimitado de pulsadores mecánicos para controlar el dispositivo.

Funciones

  • Detección automática de carga.

  • Protección térmica, resistencia contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, arranque suave, parada suave.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?