DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-01

Ajuste del nivel de luminosidad usando la aplicación

  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor de movimiento con atenuador.
  2. En la pantalla de control del dispositivo, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para aumentar/disminuir el brillo (A).
    SUGERENCIA: También puede encender/apagar el dispositivo en la pantalla de control del dispositivo, pulse (B) para encender/apagar el sensor de movimiento con atenuador.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?