DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Configuración del comportamiento de encendido

Puede ajustar el nivel de luminosidad de su dispositivo cuando esté encendido.

  1. En la pantalla de Inicio, pulse .

  2. Pulse Dispositivos > Luces.

  3. Seleccione el dispositivo que desea actualizar y pulse Comportamiento de encendido.

    NOTA: Si no puede encontrar esta opción en su aplicación, reinicie el dispositivo a los valores por defecto de fábrica y realice el proceso de emparejamiento.
  4. Seleccione una de las siguientes opciones según sus preferencias:

    Nivel de último brillo encendido: La luz se enciende con el mismo brillo que la última vez que se apagó.

    Nivel de brillo específico: Esta opción le permite obtener el nivel de luminosidad deseado cada vez que enciende la luz. Arrastre la barra deslizante para ajustar el brillo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?