DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Google Home

Puede utilizar el Asistente de Google para solicitar información o realizar una acción mediante una variedad de comandos.

Comandos comunes de Wiser para Google Home:

  • Consulta: "OK, Google, ¿está encendido el sensor de movimiento con atenuador?"

  • Detección de movimiento: "OK, Google, ¿el sensor está detectando movimientos?"

  • Encender/apagar el dispositivo: "OK, Google, enciende/apaga el sensor de movimiento con atenuador".

  • Nivel de luminosidad %: "OK, Google, aumenta o disminuye el brillo en XX porcentaje".

  • Brillo mínimo: "OK, Google, ajusta el sensor de movimiento con atenuador al brillo mínimo".

  • Brillo máximo: "OK, Google, ajusta el sensor de movimiento con atenuador al brillo máximo".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?