DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Solución de problemas

Síntoma

Solución

La carga no se conmuta automáticamente.

Aumente la sensibilidad de detección en los ajustes del dispositivo.

Compruebe el valor lux. Si el nivel de lux ambiente es superior al umbral, la luz no se encenderá.

La carga no se apaga automáticamente cuando se activa una automatización.

Reducir el tiempo de retardo de la acción.

La carga conectada no se activa.

  • Compruebe la fuente de alimentación.

  • Apague y vuelva a encender el dispositivo.

  • Compruebe la carga.

  • En caso de un pulsador externo, compruebe el cableado.

El dispositivo no está listo para emparejarse después de que se haya eliminado de la aplicación.

Reiniciar a los ajustes por defecto de fábrica, consulteReinicio del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?