DUG_Sensor de inundación _WH-03

Ejemplo de una automatización

Esta demostración le muestra cómo crear una automatización que desactive el conectado a la lavadora cuando el sensor detecta una fuga de agua cerca del piso de la lavadora.
  1. En la página Inicio, pulse .
  2. Pulse Automatizaciones > + para crear una automatización.
  3. Para agregar una condición, pulse Añadir condición > Cambio de estado del dispositivo > Sensor de inundación > Fuga detectada > Aceptar (A).

  4. Para agregar acción, puntee Entonces > Agregar acción y > Controlar un dispositivo > , pulse (B) para apagar y, a continuación, pulse Conjunto.
  5. Puede elegir la imagen de portada que mejor represente su automatización pulsando (C).
  6. Introduzca el nombre del sistema de automatización (D) y pulse Guardar (E).
    NOTA: Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Puede tocar el interruptor en la automatización para habilitarla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?