DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Interruptor

Con la aplicación Wiser Home, puede cambiar el nombre del interruptor de 1 tecla, editar o asignar una nueva localización, identificar el interruptor de 1 tecla y eliminarlo del sistema.
NOTA: La configuración del dispositivo que se muestra es para un interruptor de 1 tecla y se puede hacer de la misma forma para un interruptor de 2 teclas.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Luces > 1 tecla para ir a la pantalla Detalles del dispositivo.

    A

    Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.

    B

    Localización: Pulse para asignar el dispositivo a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización.

    C

    Comportamiento del indicador LED: Pulse para configurar el comportamiento del indicador LED del dispositivo según su preferencia. Consulte Configuración del comportamiento del indicador LED para obtener información detallada sobre cada opción.

    D

    Identificar: Pulse para identificar el dispositivo.

    NOTA:
    • Esta función hace parpadear el LED del interruptor de 1 tecla para que pueda identificar el dispositivo. También enciende/apaga las cargas conectadas:

    • El LED del interruptor de 1 tecla continuará parpadeando hasta que pulse OK.

    E

    Eliminar: Pulse para eliminar el dispositivo del sistema.

    F

    Indicador Zigbee de potencia de señal: El indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo.

    • Buena señal (entre 0 y -54 dBm)

    • Señal normal (entre -54 y -79 dBm)

    • Señal deficiente (<-79 dBm)

    • Sin señal (el dispositivo está fuera de línea)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?