DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Restablecimiento del dispositivo

Puede reiniciar el pulsador a los valores por defecto de fábrica. Se puede restablecer manualmente en cualquier momento, por ejemplo, si se sustituye el Hub.

Pulse brevemente 3 veces la parte central de arriba del pulsador y manténgala pulsada 10 segundos para reiniciar el dispositivo al modo por defecto de fábrica.

SUGERENCIA: En el caso del pulsador de tecla doble, pulse brevemente 3 veces el pulsador de arriba a la derecha y manténgalo pulsado durante 10 segundos para restablecer el dispositivo al modo por defecto de fábrica.
NOTA: Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?