DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Zurücksetzen des Gerätes

Sie können den Drucktaster auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Er kann jederzeit manuell zurückgesetzt werden, z. B. wenn der Hub ausgetauscht wird.

Drücken Sie den oberen mittleren Drucktaster dreimal kurz und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf den werkseitigen Standardmodus zurückzusetzen.

VORSCHLAG: Drücken Sie bei einem 2fach Drucktaster oben rechts dreimal kurz nacheinander auf den Drucktaster und halten Sie ihn dann 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf den werkseitigen Standardmodus zurückzusetzen.
HINWEIS: Alle Konfigurationsdaten, Benutzerdaten und Netzwerkdaten werden gelöscht.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?