DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Calibración de la persiana con la aplicación Wiser

El motor de la persiana se suministra en un estado no calibrado. Cada motor de persiana varía en el tiempo necesario para completar el movimiento de apertura/cierre (es decir, de inicio a final).

IMPORTANTE:
  • Es necesario seleccionar el tipo de dispositivo y establecer el tiempo de ejecución por defecto antes de continuar con la calibración de la persiana. Consulte Selección del tipo de dispositivo y Configuración del tiempo de ejecución predeterminado.

  • No utilice la persiana ni manualmente ni en la aplicación durante la calibración para evitar interrupciones.

  • Siga el procedimiento para la calibración de la persiana de acuerdo con el tipo de dispositivo: Persiana o Persiana con lamas basculantes.

Persiana

  1. Después de configurar el tiempo de ejecución predeterminado, vaya a la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la habitación en la que se encuentra el dispositivo.

  2. En la pantalla de control del dispositivo, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (A).

    La persiana se abre completamente y luego alcanza la posición deseada establecida en el paso 2. La persiana está ahora calibrada.

Persiana con lamas basculantes

  1. En la pestaña Control, toque Todos o Habitación en la que se encuentra el dispositivo.

  2. En la pantalla de control del dispositivo, en la pestaña Posición, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (A).

  3. Toque la pestaña Inclinación de lamas,

    arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (B) de acuerdo con cualquiera de las siguientes posiciones de inclinación:
    • Horizontal

    • Inclinado

    • Vertical

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?