DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Jalousiekalibrierung mit der Wiser App

Der Aktor wird in einem nicht kalibrierten Zustand bereitgestellt. Die Zeit, die zum Durchführen der Öffnungs-/Schließbewegung erforderlich ist (d. h. Flanke zu Flanke), ist für jeden Jalousienmotor unterschiedlich.

WICHTIG:
  • Vor der Kalibrierung der Jalousie müssen der Gerätetyp ausgewählt und die Öffnungs-/Schließdauer eingestellt werden. Siehe Auswahl des Gerätetyps und Einstellen der Konfigurationsdauer .

  • Verwenden Sie die Jalousie weder manuell noch über die App während der Kalibrierung, um eine Unterbrechung zu vermeiden.

  • Halten Sie sich an die Vorgehensweise zur Kalibrierung des Jalousieschalters in Abhängigkeit vom Gerätetyp: Jalousie oder Jalousie mit Kipplamellen.

Jalousie

  1. Wenn Sie die Dauer für das Öffnen/Schließen eingestellt haben, gehen Sie zur Registerkarte Steuerung, und tippen Sie auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raumes, in dem sich das Gerät befindet.

  2. Ziehen Sie auf dem Gerätesteuerungsbildschirm den Schieberegler nach oben/unten, um den gewünschten Prozentsatz für die Jalousieöffnung einzustellen (A).

    Die Jalousie öffnet sich vollständig und erreicht dann die in Schritt 2 eingestellte gewünschte Position. Der Jalousieschalter ist nun kalibriert.

Jalousie mit Kipplamellen

  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raums, in dem sich das Gerät befindet.

  2. Ziehen Sie auf dem Gerätesteuerungsbildschirm auf der Registerkarte Position den Schieberegler nach oben/unten, um den gewünschten Prozentsatz für die Jalousieöffnung einzustellen (A).

  3. Tippen Sie auf Lamellenneigung, ziehen Sie den Schieberegler nach oben/unten, um den gewünschten Öffnungsprozentsatz der Jalousie (B) entsprechend einer der folgenden Neigungspositionen einzustellen:

    • Horizontal

    • Geneigt

    • Vertikal

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?