DUG_détecteur de fumée DC_WH-02

Désactivation des alertes de l’appareil

Niveau de piles faible

Lorsque la pile est faible, le voyant de veille clignote toutes les 48 s en émettant un bip. Vous pouvez désactiver l’indication de pile faible pendant 10 heures en appuyant brièvement une fois sur le bouton Test/Silence.

IMPORTANT: L’utilisateur doit remplacer l’appareil dans les 30 jours suivant la première alerte.
NOTE: Vous pouvez toujours vérifier le niveau actuel de la pile dans le panneau de commande.

Détection des défauts

Lorsqu’un défaut de l’appareil est détecté, 2 bips sont émis toutes les 48 s, et le voyant de veille clignote. Vous pouvez désactiver l’indication pendant 10 heures en appuyant brièvement une fois sur le bouton Test/Silence.

Voir dépannage.

Mémoire d’alarme

Dans un groupe interconnecté, le voyant de veille de l’appareil déclenché clignote une fois toutes les 2 s pendant 72 heures après l’arrêt de l’alarme. Cela permet à l’utilisateur de repérer l’appareil qui a été déclenché par la fumée/température élevée. Appuyez une fois brièvement sur le bouton Test/Silence pour désactiver le voyant clignotant pendant 10 heures.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?