DUG_détecteur de fumée DC_WH-02

Utilisation du dispositif

Le Panneau de configuration de l'appareil vous permet de visualiser l'état actuel de l'appareil et d'accéder à l'historique et aux paramètres.

Sur la page Accueil, appuyez sur Tous les appareils > Détecteur de fumée pour accéder au panneau de commande.

Sur la page du panneau de commande Détecteur de fumée, vous pouvez voir les éléments suivants :

  • État actuel de l’appareil (A)

  • Historique (B)

    NOTE: La page d’historique fournit des informations sur l’appareil (date, heure et type d’alarme détectée ; pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vérification de l’historique des appareils.

  • Paramètres de l’appareil (C)

    NOTE: La page de réglage de l’appareil donne des informations sur le réglage de la luminosité des LED de l’appareil ; pour plus d’informations, voir Réglages de luminosité LED.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?