DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Acerca do dispositivo

O controlo de estores sem fios Micromódulo de estores Wiser incorporado (a seguir designado módulo de ) fornece funcionalidades de estores inteligentes com interruptores vulgares mecânicos de botão de pressão duplo. O módulo do relé do pode ser controlado diretamente a partir de um interruptor com botão de pressão duplo conectado com fios ou sem fios através da aplicaçãoWiser.
.Os contactos do relé são bloqueados mecanicamente uns dos outros para evitar o acionamento simultâneo das duas saídas de relé.
NOTA: Não utilize o Puxado para controlar quaisquer dispositivos, dependendo de uma fonte de alimentação permanente.

Opções de controlo

Controlo da casa através da aplicação Wiser: Para controlar o módulo do através da aplicação Wiser, ira necessitar doWiser Hub. Consulte Emparelhar o dispositivo.

Operação direta: O Puxado pode ser sempre controlado diretamente no local. Também o pode ligar ao interruptor de botão de pressão duplo mecânico. Consulte Operação manual.

Características adicionais:

  • Controlo remoto com um máximo de 10 interruptores de botões de pressão duplos mecânicos.

  • Proteção do motor contra danos, utilizando duas fechaduras eletrónicas e mutuamente mecânicas entre os contactos do relé.

  • Proteção contra sobrecarga eletrónica, sobreaquecimento e curto-circuito.

  • Definir uma programação através da aplicação Wiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?