DUG_Wiser jalusibrytarpuck_WH-07

Om enheten

Den Wiser jalusibrytarpuck (nedan kallad Puck ) tillhandahåller smarta jalusifunktioner med vanliga mekaniska dubbeltryckknappsbrytare. Jalusien Puck kan styras direkt från en kabelansluten dubbeltryckknapp eller trådlös via Wiser app.
Reläkontakter är mekaniskt låsta mot varandra för att förhindra att de två reläutgångarna utlöses samtidigt.
OBS: Använd inte Puck för att styra alla enheter som är beroende av en permanent strömförsörjning.

Styrningsalternativ

Hemstyrning med hjälp av Wiser app: För att styra Puck genom Wiser appen du behöver Wiser Hub. Se Para ihop enheten.

Direktdrift: Den Puck kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta den med en mekanisk dubbeltryckknappsbrytare. Se Manuell drift.

Ytterligare funktioner:

  • Fjärrkontroll med maximalt 10 återfjädrande mekaniska dubbla tryckknappsbrytare.

  • Skydd av motorn mot skador, med två ömsesidigt mekaniska och elektroniska lås mellan reläkontakterna.

  • Skydd mot elektronisk överbelastning, överhettning och kortslutning.

  • Ställa in ett schema med Wiser app.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?