DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

À propos de l’appareil

Le Wiser micromodule pour volet roulant (ci-après dénommé Puck ) fournit les fonctionnalités de volets intelligents avec des interrupteurs à double bouton-poussoir mécaniques ordinaires. Le Puck pour volets peut être contrôlé directement à partir d’un interrupteur à double bouton-poussoir raccordé par câble ou sans fil via l’application Wiser.
Les contacts de relais sont verrouillés mécaniquement l’un contre l’autre pour empêcher le déclenchement simultané des deuxsorties de relais.
NOTE: N’utilisez pas le Puck pour contrôler tous les appareils dépendant d’une alimentation électrique permanente.

Options de commande

Contrôle à domicile à l’aide de l’application Wiser: Pour contrôler le Puck via l’application Wiser, vous aurez besoin de la passerelleWiser. Reportez-vous à Appairage de l’appareil.

Fonctionnement direct: Le Puck peut toujours être contrôlé directement sur site. Vous pouvez également le connecter à l’aide d’un interrupteur mécanique à bouton-poussoir double. Reportez-vous à la section Fonctionnement manuel.

Caractéristiques supplémentaires:

  • Télécommande avec 10boutons-poussoirs mécaniques doubles au maximum.

  • Protection du moteur contre les dommages, à l’aide de deux verrous mécaniques et électroniques entre les contacts de relais.

  • Protection contre les surcharges, surchauffes et courts-circuits électroniques.

  • Définition d’un programme avec l’application Wiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?