DUG_Jalousieaktor 1fach UP_WH-08

Über das Gerät

Der Wiser Jalousieaktor 1fach UP (im Folgenden Puck-) bietet die intelligenten Jalousiefunktionen mit gewöhnlichen mechanischen Doppeltaster-Schaltern. Das Jalousien-Puck- kann direkt über einen kabelgebundenen Doppeltaster oder drahtlos über die App Wiser gesteuert werden.
Relaiskontakte sind mechanisch gegeneinander verriegelt, um ein gleichzeitiges Auslösen der beiden Relaisausgänge zu verhindern.
HINWEIS: Verwenden Sie nicht das Puck- zur Steuerung von Geräten, die von einer permanenten Stromversorgung abhängig sind.

Steuerungsoptionen

Heimsteuerung mit der Wiser App: Um das Puck- über die Wiser App zu steuern, benötigen Sie den Wiser Hub. Siehe Gerät koppeln.

Direkte Bedienung: Das Puck- kann immer direkt vor Ort gesteuert werden. Der Anschluss kann auch über einen mechanischen Doppeltaster-Schalter erfolgen. Siehe Handbedienung.

Zusätzliche Funktionen:

  • Fernbedienung mit maximal 10 mechanischen Doppeltaster-Schaltern.

  • Schutz des Motors vor Beschädigung durch zwei gegenseitig mechanische und elektronische Verriegelungen zwischen den Relaiskontakten.

  • Schutz gegen elektronische Überlast, Überhitzung und Kurzschluss.

  • Einstellung eines Zeitplans mit der Wiser App.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?