DUG_Micro Module Shades Control_WH-07

Fehlerbehebung

Problem

Lösung

Jalousie bewegt sich nicht bzw. unkontrolliert.

  • Überprüfen Sie die Stromversorgung.

  • Überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Puck und Drucktaster-Schalter.

  • Überprüfen Sie die Last.

Das Gerät ist nicht bereit für die Kopplung, nachdem es aus der App entfernt wurde.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, siehe Gerät manuell zurücksetzen

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Das Gerät kann keine Verbindung zum Hub herstellen. Nach 3-maliger Betätigung blinkt die Geräte-LED 30 Sekunden lang grün/rot.

HINWEIS: Dies gilt nicht für neuere Zigbee® -Modell.

Der Kopplungsmodus hat sich geändert.

  1. Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen.
  2. Drücken Sie nach dem Zurücksetzen 4 Mal die obere rechte Ecke des Schalters und halten Sie sie dann 20 Sekunden lang gedrückt, bis die LED rot blinkt.

    Das Gerät sollte im richtigen Modus neu gestartet werden.

  3. Drücken Sie nach dem Neustart 3 Mal auf die obere rechte Ecke des Schalters, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

    LED blinkt orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?