DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Dépannage

Symptôme

Solution

Aucun mouvement de volet ou mouvement de volet non contrôlé.

  • Vérifiez l’alimentation électrique.

  • Vérifiez le câblage entre le puck et le bouton-poussoir.

  • Vérifiez la charge.

L’équipement n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application.

Rétablissez les réglages d’usine par défaut, voir Réinitialisation manuelle de l’équipement

Symptôme

Cause possible

Solution

L’appareil ne peut pas se connecter au concentrateur. Après 3 pressions, le voyant de l'appareil clignote en vert/rouge pendant 30 s.

NOTE: Cela ne s'applique pas aux Zigbee plus récents® modèle.

Le mode d’appairage a changé.

  1. Réinitialisez l'appareil.
  2. Après la réinitialisation, appuyez sur le coin supérieur droit du commutateur pendant 4 fois, puis maintenez-le enfoncé pendant 20 s, jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge.

    Le dispositif doit redémarrer en mode correct.

  3. Après le redémarrage, appuyez 3 fois sur le coin supérieur droit du commutateur pour lancer le mode d'appariement.

    La LED clignote en orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?