DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Resolução de problemas

Problema

Solução

Sem movimento do estore ou movimento do estore não controlado.

  • Verificar o fornecimento de energia.

  • Verificar a cablagem entre o Micromódulo e o interruptor de botão de pressão.

  • Verificar a carga

O dispositivo não está pronto para emparelhar depois de ter sido removido da aplicação.

Repor as predefinições de fábrica; consulteRepor o dispositivo manualmente

Problema

Causa possível

Solução

O dispositivo não consegue ligar ao Hub. Após pressionar 3 vezes, o LED do dispositivo pisca a verde/vermelho durante 30 s.

NOTA: Isto não se aplica ao mais recente modelo Zigbee®.

O modo de emparelhamento foi alterado.

  1. Repor o dispositivo para as configurações de fábrica.
  2. Após a reposição, pressione o canto superior direito do interruptor 4 vezes e mantenha-o pressionado durante 20 s, até o LED piscar a vermelho.

    O dispositivo deve ser reiniciado no modo correto.

  3. Após a reinicialização, pressione 3 vezes no canto superior direito do dispositivo para iniciar o modo de emparelhamento.

    O LED pisca a cor de laranja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?