DUG_Wiser jalusibrytarpuck_WH-07

Felsökning

Symptom

Lösning

Ingen jalusirörelse eller okontrollerad jalusirörelse.

  • Kontrollera strömförsörjningen.

  • Kontrollera kabeldragningen mellan pucken och den återfjädrande mekaniska strömställaren.

  • Kontrollera lasten

Enheten kan inte parkopplas när den har tagits bort i appen.

Återställ fabriksinställningarna, se Återställa enheten manuellt

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

Enheten kan inte ansluta till hubben. Efter att ha tryckt 3 gånger blinkar enhetens lysdiod grönt/rött i 30 sekunder.

OBS: Detta gäller inte nyare Zigbee®-modellen.

Parkopplingsläget har ändrats.

  1. Fabriksåterställ enheten.
  2. Efter återställningen trycker du på brytarens övre högra hörn 4 gånger och håller sedan in i 20 sekunder tills lysdioden blinkar rött.

    Enheten bör starta om i rätt läge.

  3. Efter omstart trycker du 3 gånger i brytarens övre högra hörn för att starta parkopplingsläget.

    Lysdioden blinkar orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?