DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Om enheden

Wiser Multiwire mikromodul-lysdiodelysdæmperen (herefter kaldet lysdæmper/ mikromodullysæmper) kombinerer fordelene ved smart lysdæmperfunktion med almindelige mekaniske trykknapafbrydere. Den transformerer en almindelig kontakt til en tilsluttet enhed, som kan styres med en trykknap eller via Wiser-appen. Den kan tænde og dæmpe de ohmske eller kapacitive belastninger, og den er også anvendelig til dæmpbare LED-lyskilder.
BEMÆRK: Undlad styring af enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning.

Yderligere funktioner:

  • Fjernstyring med maksimalt 10 enkelte mekaniske trykknapper.

  • Manuel indstilling af lysdiodens driftstilstand (RL LED-tilstand).

  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, overophedningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse.

  • Indstilling af dæmpningsområde: min. og maks. lysstyrke.

  • Indstilling af en tidsplan med Wiser-appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?