DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Acerca del dispositivo

El SmartDim LED Puck Multiwire (en lo sucesivo denominado módulo / micromódulo regulador combina las ventajas de la funcionalidad de un regulador inteligente con los conmutadores de pulsador mecánicos normales. Transforma un conmutador convencional en un dispositivo conectado que se puede controlar con un pulsador o a través de la aplicación de Wiser. Puede conmutar y regular las cargas óhmicas o capacitivas, y también es compatible con LED regulables.
NOTA: No controle ningún dispositivo que dependa de una fuente de alimentación permanente.

Características adicionales:

  • Control remoto con un máximo de 10 pulsadores NA individuales.

  • Configuración manual del modo de funcionamiento de LED (modo RL LED)

  • Protección contra sobrecarga electrónica, protección contra sobrecalentamiento y protección contra cortocircuitos.

  • Ajuste del rango de regulación: luminosidad mínima y máxima.

  • Ajuste de un horario con la aplicación Wiser.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.