DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Om enheten

Wiser dimmerpuck LED, m. neutralledare (nedan kallad dimmer/dimmerpuck) kombinerar fördelarna med smarta dimmerfunktioner med vanliga mekaniska tryckknappsomkopplare. Den gör om en vanlig strömställare till en ansluten enhet som kan styras av en tryckknapp eller Wiser-appen. Den kan koppla om och dimma resistiva eller kapacitiva laster och är kompatibel med dimbara lysdioder.
OBS: Styr inte enheter som kräver en fast strömförsörjning.

Ytterligare funktioner:

  • Fjärrkontroll med högst 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar.

  • Manuell inställning av lysdiodsdriftläge (RL-LED-läge).

  • Elektroniskt överlastskydd, överhettningsskydd och kortslutningsskydd.

  • Ställ in dimningsintervallet: lägsta och högsta ljusstyrka.

  • Ställ in ett tidsschema med Wiser-appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?