DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Ajuste de la luminosidad en el módulo

Puede ajustar la luminosidad mínima/máxima del regulador.

IMPORTANTE: Configure los ajustes de luminosidad mínima/máxima del regulador solo después de emparejarlo con el interruptor inalámbrico. Consulte Emparejamiento del interruptor inalámbrico con el micromódulo regulador multicable.

Mantenga pulsado el pulsador mecánico izquierdo durante 15 s.

El LED del regulador parpadea en verde y, a continuación, la carga conectada parpadea hasta que se confirma el modo de configuración.

Consulte las siguientes secciones para conocer los ajustes de luminosidad mínima y máxima.

NOTA: Algunas lámparas tienen un punto de inicio. Cuando enciende la lámpara a baja luminosidad, esta se ilumina rápidamente y vuelve automáticamente la luminosidad más baja. Este es el comportamiento de la lámpara y el regulador de luz no puede cambiarlo.

Ajuste de la luminosidad mínima:

  1. En el modo de ajustes de luminosidad, pulse 2 veces el pulsador mecánico izquierdo.

    La luz alcanza el nivel mínimo de luminosidad.

  2. Pulsación larga del pulsador mecánico izquierdo para establecer la luminosidad mínima de su elección.

    SUGERENCIA: Si suelta el pulsador y luego vuelve a pulsarlo durante un período de tiempo prolongado, ajustará la luminosidad en la dirección opuesta a la acción de atenuación anterior (ya sea más oscura o más luminosa, de acuerdo con la dirección de atenuación anterior).

  3. Espere 30 s o pulse 2 veces el pulsador mecánico izquierdo para confirmar los ajustes.

    La luz parpadea unas cuantas veces para indicar que la configuración se ha guardado.

Ajuste de la luminosidad mínima

  1. En el modo de ajuste de luminosidad, pulse 4 veces el pulsador mecánico izquierdo.

    La luz alcanza el nivel máximo de luminosidad actual.

  2. Pulsación larga del pulsador mecánico izquierdo para establecer la luminosidad máxima de su elección.

    SUGERENCIA: Si suelta el pulsador y luego vuelve a pulsarlo durante un período de tiempo prolongado, ajustará la luminosidad en la dirección opuesta a la acción de atenuación anterior (ya sea más oscura o más luminosa, de acuerdo con la dirección de atenuación anterior).

  3. Espere 30 s o pulse 2 veces el pulsador mecánico izquierdo para confirmar los ajustes.

    La luz parpadea unas cuantas veces para indicar que la configuración se ha guardado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.