DUG_Módulo Variador Multifios_WH-04

Ajustar o brilho no variador

Pode definir o brilho mínimo/máximo do variador.

IMPORTANTE: Defina as definições do brilho minimo/máximo do variador apenas depois de o emparelhar com o interruptor sem fios. Consulte Emparelhar o Interruptor sem fios com o Micromódulo variador multifios.

Pressione e mantenha pressionado o botão de pressão mecânico esquerdo durante 15 s.

O LED do variador pisca a verde e permanecerá assim até o modo das definições estar confirmado.

Consulte as secções seguintes para obter as definições de brilho mínimo e máximo.

NOTA: Algumas lâmpadas têm um ponto de partida. Quando liga a lâmpada num brilho reduzido, esta rapidamente fica muito brilhante para a seguir regressar automaticamente ao brilho mais reduzido. Este é o comportamento da lâmpada e o variador não o consegue alterar.

Ajustar o brilho mínimo:

  1. Quando estiver no modo de definições de brilho, prima brevemente o botão de pressão mecânico esquerdo 2 vezes.

    A luz atinge o nível de brilho mínimo.

  2. Pressione demoradamente o botão de pressão mecânico esquerdo para definir o brilho mínimo pretendido.

    SUGESTÃO: Se soltar o botão de pressão e voltar a pressionar demoradamente, ajustará o brilho na direção oposta à ação de regulação de luz anterior (mais escura ou mais brilhante, com base na direção da regulação anterior).

  3. Aguarde pelo intervalo de 30 s ou prima brevemente o botão de pressão mecânico esquerdo 2 vezes para confirmar as definições.

    A luz pisca algumas vezes, indicando que a definição foi guardada.

Ajustar o brilho máximo:

  1. Quando estiver no modo de definições de brilho, prima brevemente o botão de pressão mecânico esquerdo 4 vezes.

    A luz atinge o nível atual de brilho máximo.

  2. Pressione demoradamente o botão de pressão mecânico esquerdo para definir o brilho máximo pretendido.

    SUGESTÃO: Se soltar o botão de pressão e voltar a pressionar demoradamente, ajustará o brilho na direção oposta à ação de regulação de luz anterior (mais escura ou mais brilhante, com base na direção da regulação anterior).

  3. Aguarde pelo intervalo de 30 s ou prima brevemente o botão de pressão mecânico esquerdo 2 vezes para confirmar as definições.

    A luz pisca algumas vezes, indicando que a definição foi guardada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?