Felsökning i Quick Home Connect
Symptom |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Lysdioden lyser gult på enheten. |
Parkopplingen slutfördes inte och fabriksinställningarna återställdes. |
Parkoppla den trådlösa brytaren och enheten igen. Se |
Den trådlösa brytaren kan inte styra enheten på ett tillförlitligt sätt. |
Den trådlösa brytaren och enheten är för långt ifrån varandra. |
Placera den trådlösa brytaren närmare enheten. |
Den trådlösa tryckknappen har förlorat parkopplingen. |
Parkoppla enheten igen. Se |
|
Batteriet i den trådlösa brytaren är slut. |
Scenario |
Procedur |
---|---|
Styr flera enheter med en trådlös tryckknapp. |
Om du vill styra flera enheter med en enda trådlös brytare börjar du med att parkoppla den med en enhet. Använd sedan samma trådlösa tryckknapp för att parkoppla den med ytterligare enheter. OBS: Du kan parkoppla upp till 7 enheter till en enda trådlös
brytare.
|
1-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalusistyrning eller vägguttag). |
Parkoppla den trådlösa brytaren med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalusistyrning eller uttag). |
2-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalusistyrning eller vägguttag). |
Parkoppla antingen vänster eller höger trådlös brytare med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalusistyrning eller uttag). Du kan också parkoppla en annan vippa från den trådlösa brytaren med en annan enhet. |